欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用嵌件进行倒凹处理

  • 2022.02.08 17:29:05
  • 米思米
  • 1439

 当成型产品具有倒凹部分时,需使用诸如滑动型芯、斜向顶出或强制顶出等机构将成型产品从模具中取出。
 然而,当倒凹形状复杂时,依靠机械结构进行应对处理可能会非常困难。
 在这种情况下,可以使用称为“嵌件结构”的经典手法进行处理。

 “嵌件结构”是将倒凹部分分割成型芯,将分体型芯(嵌件)与成型产品的一起顶出,然后手动拆下嵌件。
 下次成型时,再将嵌件重新安装到模具中。
 因此,在采用嵌件结构时,存在只能半自动完成成型加工的缺点。
 然而,由于可以在一体成型产品中形成期望的倒凹形状,所以当必须采用这种特殊结构时,这是一种很有效的手段。

 综上所述,嵌件结构能够充分发挥其作用的成型产品如下。

1. 依靠普通滑动型芯等结构难以完成倒凹处理的成型产品

2. 具有倒凹形状但生产数量较少的成型产品

3. 试生产用成型产品

 由于嵌件需要手动拆装,因此需要精心设计嵌件插入部分的导向避让加工和倒角加工等,配合公差的设定就成为重要的技术诀窍。

 并非所有的模具都必须采用适合自动化生产的结构,预先了解可以运用模拟手动过程来获得所需成型产品,对于数字化时代的设计师来说也是一项重要的知识。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities